This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:用于 TAS6684 的 H 类控制寄存器

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1620192/tas6684-q1-class-h-control-registers-for-tas6684

器件型号: TAS6684-Q1

您好:  

我们已经有 TAS6684 的完整数据表、但有关 H 类控制寄存器的信息很少。 在 e2e 的其他主题中、似乎 TI 可以提供其他信息、介绍控制参数、默认值和一般工作原理。 在我们为汽车 OEM 客户端调整系统时、我们需要尽快获得更多信息来配置这些参数。 PPC3 工具有一些一般指导、但重点介绍我们未使用的单级降压/升压转换器。 它也不提供任何有关控制寄存器功能的信息、也不提供足够的信息来优化它们的设置。

您能否尽快将跟踪电源控制寄存器的寄存器说明以及有关工作原理和控制方法的更详细说明发送给我们?

此致、  
Cody

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cody:

    让我来看看与您分享这些信息的最佳方式。