This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5122:PCM5122 软件模式设置

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1620315/pcm5122-pcm5122-software-mode-settings

器件型号: PCM5122

是否存储通过 SPI/I2C 接口编程的参数? 或者、是否必须在每次上电时对这些参数进行编程?

可以在 BCK 运行时更改 PLL 设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    器件断电后、需要在再次上电时对寄存器阵列进行编程。

    虽然可以在 BCK 正在运行时更改 PLL 设置、但不建议这样做、因为它可能无法锁定。 我停止时钟、对 PLL 进行编程、然后将其恢复。

    此致、

    Arash