This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260Q1EVM-PDK:请求访问 PCM6260Q1EVM-PDK。

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1619886/pcm6260q1evm-pdk-request-access-to-the-pcm6260q1evm-pdk

器件型号: PCM6260Q1EVM-PDK

您好:

PPC3 软件显示“可用的 EVM 应用“仅列出了 I2C 主器件。 本用户指南提到、我可以通过链接 www.ti.com/tool/PCM6260Q1EVM 申请访问权限。 但是、此链接无法正常工作。 您能帮助我获得访问权限吗? 谢谢!

此致、

Xiaoyu Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoyu:

    访问链接位于以下位置: https://www.ti.com/secureresources/PCM6260QEVM-SW

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我单击了您提供的访问链接。 我是否需要下载与映像上的箭头对应的文件并将其安装在我的计算机上?  

    为什么我点击 PPC3 中的安装按钮后没有响应?

    此致、

    Xiaoyu Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoyu:

    是、这是正确的。 当您单击“安装“时、 您应该会看到它 开始安装。 如果没有得到响应、我建议注销并重新登录、重新启动 PPC3 或重新启动计算机。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我有两个问题无法解决。 首先、当我尝试从您提供的链接 ( https://www.ti.com/secureresources/PCM6260QEVM-SW) 下载文件时、下载不会成功、并且总是显示下载失败。 如果我无法获得此文件、是否意味着我无法在 PPC3 上使用 EVM-SW?

    第二个问题是、当我无法下载上述文件时、PPC3 软件会显示下面的 PCM6XX0 应用程序。 点击黄色图标后、会显示以下信息。 这是否意味着使用 PCM6XX0 插件需要安装的 PPC3 软件版本? 当前安装的 PPC3 版本为 3.3.0。

    此致、

    Xiaoyu Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaoyu:

    我不知道为什么下载失败在您的计算机上,我可以成功地下载它在我的结束

    如果未正确下载、我很困惑它在 PPC3 中的显示方式。 也许这就是您收到错误的原因。  

    您的 PPC3 版本是最新版本。 我建议删除已有的所有 PCM6xx0 tar.gz 文件、重新启动计算机、然后从头开始重试。 如果这不起作用、我建议也卸载并重新安装 PPC3。

    此致、

    Garret