This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B:关断序列

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5630B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1618827/tas5630b-shut-down-sequence

部件号: TAS5630B

您好:

我们的客户在 PVDD 断电时、在触发 UVP 警报之前、 突然有大的短路电流作为连接的波形运行、面临着严峻的挑战。   
此时、GVDD 和 VDD 保持 12V。 发生此问题的器件概率为 10%。  

TAS5630B PVDD.pdf  

正如所介绍的数据表:7.3.2.2 使 TAS5630B 断电不需要断电序列。 只要栅极驱动电源 (GVDD_X) 电压和 VDD 电压高于欠压保护 (UVP) 电压阈值(请参阅电气特性)、器件就会保持完全正常运行。 尽管没有特别要求、但在断电期间将 RESET 保持在低电平是一种很好的做法、从而防止包括砰砰声或咔嗒声在内的声音伪影。  

这 10%的器件故障是什么?

此致、

望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochizuki:

    在这种情况下、器件在断电时是否损坏? 器件在关断时是否有输入信号?  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    无论输入信号是什么、H 桥本身都会流过>15A 的大电流。 另一个信息是工作模式是 PBTL、该模式用于混合后 LPF 节点的输出信号、并且仅在特定#LTC 器件上发生。 您是否认为问题简单易行?

    此致、

    望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochi:

    那么、为了确认器件在断电时是否损坏? 输出端的负载是多少?

    在没有输出滤波器的情况下是否也会发生此问题?  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sebastian:
    在这种 PVDD UVP 的经验中、有几个经验认为器件已损坏。 我们可以看到 PVDD 短路电流的变化范围超过 15A-17A、没有激活 OCP。
    PBTL 模式下的负载为 2 Ω、我们没有尝试断开 LPF。  导入器在正常操作过程中具有足够的电流手环。
    此致、
    望月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochi:

    如何测量流入 PVDD 的电流?  

    OCP 阈值是一项直流规格、而您描述的是瞬态电流尖峰。  

    此外、在 PBTL 模式下、2 Ω 低于该器件的最小建议负载阻抗。  

    此致、

    Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sebastian 您好:
    我们认为是真的、 在系统断电序列期间、H 桥本身似乎会从 PVDD 电源产生大的瞬态灌电流。   
    在我们的理解中、OCP 跳闸点在 H 桥 FET 上指定/测量、源桥臂电流包括电感器 PWM 纹波和输出信号。
    问题在于、当 PVDD 下降约 9V 时、无论输入信号和负载如何、行为都看起来像 H 侧和 L 侧 FET 会同时导通。   
    正弦 10 年本设备生产时没有出现这种现象、但某些#LTC 设备显示了这一问题。
    此致、
    望月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochi:

    那么器件是否已损坏、或者器件是否进入关断模式、是否可以复位?  

    我仍然很好奇您是如何测量这个电流的... 我仅在示波器屏幕截图中看到了电压波形。  

    最终、如果通过从不同的 LTC 换用良好的设备来解决此问题、则表明 LTC 的设备可能出现错误行为。 您可以通过 客户支持中心提交客户故障分析  、我们可以全面调查设备是否出现故障。  

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的建议。
    我们还有电压波形旁边的电流探头测量数据。
    一些器件表现出超过 15A、最终会受到永久性损坏、在下一次上电序列时无法正常工作。
    其他器件不会再切换 15A、并在下次上电时会继续工作。   
    我们将联系客户支持中心。
    此致、
    望月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochi:

    只是想知道您使用已知正常的器件测量到的电流尖峰是多少?

    在联系客户支持时注意到、他们将要求提供一些信息以继续处理故障分析。

    此致、

    Sebastian