This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:TLV320ADC3140 输入设置查询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1620912/tlv320adc3140-tlv320adc3140-input-set-up-inquiry

器件型号: TLV320ADC3140

您好的团队、

我的客户将麦克风连接到 TLV320ADC3140、并使用伪差分迹线。 如果我们将 TLV320ADC3140 输入配置为单端输入、是否会导致伪差分噪声抗扰度优势消失?

例如、将其设置为单端模式后、TLV320ADC3140 会直接将内部 GND 用作 N、而这会忽略外部 N 信号带来的波动?

希望大家能分享这方面的意见。

此致、

Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Will:

    TLV320ADC3140 没有伪差分输入 架构。  在单端模式下、负输入引脚应直接或通过交流耦合电容器连接到 GND。 输入信号将以 GND 为基准、抗噪性与单端模式相同。

    此致、

    Garret