This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAA5212:在 TAA5212 音频 ADC 和 ADS127L11 Δ — Σ ADC 之间进行选择

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5212, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1618924/taa5212-choose-between-taa5212-audio-adc-and-the-ads127l11-delta-sigma-adc

器件型号: TAA5212
主题: ADS127L11 中讨论的其他器件

您好、

我需要两个模数转换器来处理 2.5KHz 频率下 LVDT 的输出。 我不确定是选择 Δ — Σ ADC(如 ADS127L11)还是选择音频 ADC(如 TAA5212)。 另外、在 TAA5212 的数据表中、还观察到未提及积分非线性、增益误差等一些重要的 ADC 规格。 这可能是什么原因? 这些规格在音频 ADC 中是否不太重要?

TAA5212 数据表第 41 页中的表 6-26 展示了线性相位抽取滤波器规格。 从 4 ×fs 开始的频率范围的阻带衰减为 98dB。 但是、未给出此频率范围的上限。  

您的宝贵意见是我做出选择的必要条件。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    通常、对于加速计或 LVDT 等测量、使用 ADS127L11 等通用 Δ — Σ ADC。 我们的音频 ADC 也是 Δ — Σ,但更适合音频设计的规格。

    积分非线性实际上并不是音频设计人员担心的问题、因为它无论如何都会反映在 THD 的 ADC+N 中。 但我可以看到、如果测量精度更高、则需要了解这样的信息。  

    不应丢失增益误差。 我知道 TAA5212 的规格为+–0.1dB、如下所示。 我将在内部提出这个问题、以便在将来的修订版中得到解决。

    由于与 INL 相似的原因、不再列出阻带。 音频设计人员正在围绕阻带的最小值而不是最大值进行设计。 在一个完美的世界中、衰减将是无限的、但他们通常希望它尽可能高。  音频系统并不关心只要满足最低衰减要求就能达到多高的衰减。

    两者之间的动态性能非常相似、其中 TAA 器件具有轻微的边缘。 根据您期望 LVDT 信号有多小,您可能不会错过额外的性能。 但是、如果 ADS 器件的规格让您更有信心、那么我明白您为什么会选择它、因为它更适合您想要的用例。 最后要考虑的是 TAA 器件会明显更便宜。

    根据您的描述、我会选择 TAA 器件、但如果您有任何规格、我们可能会对其有所怀疑。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我还有几个关于 TAA5212 的问题。 请参阅应用手册“TLV320ADCx140、TLV320ADCx120、PCMx120-Q1、 PCMx140-Q1 集成模拟抗混叠滤波器和灵活数字滤波器“
    本应用手册中讨论的内容是否也适用于 TAA5212 器件、尤其是图 2-2 和 2-3?

    “对于 48kHz 的所有倍数和约数、调制器的采样频率均设置为 6.144MHz “
    如何确定任意输出采样率(例如 50KHz)的调制器采样频率。 设置字段
    CLK_CFG0 寄存器的 SASI_SAMP_RATE[5:0]至 19d、意味着采样率可以在 47880-56502KHz 之间变化。

    “为了提高转换性能、TLV320ADCx140/TLV320ADCx120/PCMx120-Q1/PCMx140-Q1 不仅会对信号进行过采样 来简化抗混叠滤波器设计、而且还 以调制器频率 (FMOD) 的倍数在信号传递函数中添加陷波“
     TAA5212 也是否同样如此?

    “调制器采样率与输出采样率之比称为过采样率 (OSR)“
    通常、如何确定 OSR、因为 TAA5212 数据表中没有提供该 OSR。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    TAA5212 使用与 TLV320ADCx140/PCMx140-Q1 相同的架构、但性能会略有变化。 例如、我知道 TAA 器件对带外噪声的耐受度稍高一些。 与–48dBr 相比、它可以处理的集成噪声限值约为–60dBr。 但在 FMOD 的倍数处存在相同的陷波滤波。  

    这里有一个关于 TAA 器件时钟的应用手册、该手册将在下周或两周内发布。 它将提供有关调制器时钟设置、如何设置任意采样率等的额外详细信息、我认为您正在寻找这些信息。

    根据用户的选择、TAA 器件的调制器时钟固定为 3.072MHz 或 1.536MHz 的典型值。 这意味着 OSR 将是采样率的直接函数。 该器件的设计频率约为 48K、但时钟比以前的器件灵活得多。 为了在保持良好性能的同时实现这种灵活性、更改 OSR 以保持调制器时钟固定。 例如、OSR 为 64 (3.072M / 48K = 64)。 但如果改为使用 16kHz 采样率、则 OSR 将变为 192。

    此致、
    Jeff McPherson