This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:TAS5805M 扬声器技术问题

Guru**** 2924090 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1620980/tas5805m-tas5805m-technolog-issue-for-speaker

器件型号: TAS5805M

您好、
 
TAS5805MPWP 可以检测扬声器是否已插入并相应地报告事件吗?
 
如果连接到 PA 的 PVDD 断电、是否需要重新初始化 5805?  
 
是否有方法可以防止在 PVDD 断电时初始化 PA? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    否。TAS5805M 无法检查开路负载条件。

    如数据表中所述、要启动器件、应同时向器件施加 DVDD 和 PVDD。 如果只需要与器件的数字侧进行通信、则只需要 DVDD、不得按照此 E2E 帖子中所述将 PDN 置为有效。 当 PVDD 断电时、器件应保持其 I2C 设置。  

    此致、
    Sydney Northcutt