This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS67524-Q1:关于 TAS67624 上的 FS 频率和 TDM 时隙检测

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1621272/tas67524-q1-about-fs-frequency-and-tdm-slot-detection-on-tas67624

器件型号: TAS67524-Q1

我对 TAS67 的音频接口配置有一些疑问 6. 24.
(它不是 TAS67524。)

  1. FS 频率/ TDM 时隙数
    是否有一个寄存器显式设置 FS 频率和 TDM 时隙数量?
    或者这些参数是否由外部 FSYNC/BCLK 信号决定?

  2. 自动检测  
    如果没有专用的配置寄存器、器件是否会自动通过输入时钟时序检测 FS 频率和 TDM 时隙数?
  3. 关于读取识别结果寄存器
    在写入正常运行所需的寄存器后、是否有一个可以读取 FS 频率和 IC 识别的时隙数的寄存器?

    如果可用、您能否分享读取寄存器地址和位字段?

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota

    器件将自动检测外部提供的 FS 频率和 TDM 时隙。

    但该寄存器只会在寄存器 0x76 处报告 FS。 它仅在器件处于高阻态或播放状态时有效。 睡眠状态不会检测时钟、并向您报告 FS 错误。

    如果您想验证 TDM 时隙信息、最好使用示波器来检查 LRCK 和 SCLK 时钟的频率并计算比率。 通常插槽编号=比率/32。