This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:GPIO1 用作另一个 SDOUT 引脚

Guru**** 2924960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1622374/pcm6260-q1-gpio1-used-as-another-sdout-pin

器件型号: PCM6260-Q1

您好的团队、

您是否可以仔细检查以下拓扑是否正常工作? 谢谢!

I2S 输出、SDOUT 输出 MIC1 和 2、SDOUT1 输出 MIC3 和 4、每个 SDOUT 字长为 32 位。

image.png

BR

Jiawei

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiawei:

    此拓扑将不能像您绘制的那样工作。

    当 BCLK 和 FSYNC 作为输出时、这表明 PCM6260 配置为主模式。 在这种情况下、它必须在 GPIO 引脚上接收 MCLK 输入。 由于 PCM6260 上只有一个 GPIO、因此没有另一个 GPIO 可用于第二条数据线。

    如果 PCM6260 接收到 BCLK 和 FSYNC 并配置为 I2S 目标模式、则该配置将起作用。

    或者、这可以在 PCM6x40 上正常工作、后者具有多个 GPIO、并且只有 4 个麦克风输入。

    此致、

    Garret