This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6684-Q1:TAS6684-Q1 RTLDG 在 96KHz 下无法正常工作

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1621976/tas6684-q1-tas6684-q1-rtldg-doesn-t-work-properly-at-96khz

器件型号: TAS6684-Q1

您好:

我们有一个基于 TAS6684-Q1 的音频放大器应用、工作采样率为 96K。

我们尝试在数据表中将 RTLDG 配置为“已扩展“、但无法正常工作。

在 TAS6684 Processflow 寄存器映射中、我们在地址 0x68“Enable 96k FS RTLDG“找到、但没有关于我们必须写入哪些内容来启用该功能的信息。

请您就此为我们提供帮助。

谢谢!

Claudio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Claudio

    对于 DSP 相关特性、请使用 PPC3 转储必要的脚本。  

    我得到了以下信息。

    e2e.ti.com/.../Real_2D00_Time-Load-Diagnostics.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、附件显示“您没有访问此资源的权限“

    Morevover 我们已经尝试通过 PPC3、但似乎无法启用 RTLDG @ 96kHz、即使数据表中的写法相反

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Claudio、

    # Book 0x00
    w c0 00 00
    w c0 7f 00
    w c0 00 00
    w c0 05 0f
    w c0 37 1f
    w c0 4e 0c
    w c0 5b 08
    w c0 5c 40
    # Book 0x8c
    w c0 00 00
    w c0 7f 8c
    w c0 00 03
    w c0 6c 0d #  OL Threshold
    w c0 6d 00
    w c0 6e 00
    w c0 6f 00
    w c0 70 01 #  SL Threshold
    w c0 71 10
    w c0 72 00
    w c0 73 00
    # Book 0x00
    w c0 00 00
    w c0 7f 00
    

    这是随附的脚本。 此外、请注意、96kHz 处理流程是 MIPS 密集型的、因此 RTLDG 必须禁用几乎所有其他 DSP 功能、例如削波检测热折返、H 类等

    此致、
    Luis Fernandes de Pina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 MIPS 计算器、RTLD S2G/S2P 应该适用于我们的实现。

    在脚本中、仍然缺少为 RTLD @ 96kHz 启用(地址 0x68)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们的设置

    #簿 0x00
    W c0 00 00
    W c0 7f 00
    W c0 00 00
    w c0 05 0f
    W c0 38 0f //启用 S2G S2P
    W c0 4e 0c
    W c0 5b 08
    W c0 5c 40

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Claudio

    您需要像 Luis 提供的那样编写所有脚本。 该函数需要在 Book8C 处配置 DSP 寄存器