This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:PD OUTH/FALUT 引脚阈值

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1620013/tpa3138d2-pd-falut-pin-threshold

部件号: TPA3138D2

您好:

这个问题是 SD/FAULT 引脚 VIL 和 VIH 规格(在数据表中声称为“符合 AVCC 的 TTL 逻辑电平“) 、 规格为 VIL < 0.8V 和 VIH > 2.0V。

TPA3138D2 SD pin.png

不过、我们的测量结果显示 VIL = 2.18V、VIH = 2.65V、不是 TTL 电平。 这种差异的原因是什么?  

此致、

望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是一种输入电压电平规格、因此它指定的是器件将其解读为高电平或低电平状态的电压电平。  这将是一个在外部施加到器件的电压。 您是如何进行测量的? 2.18 的电压电平被解读为器件中的高电平。  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sydney、
    我们通过使用外部 Labo 直流电源验证了 SD/FAULT 引脚电压直接在引脚上。   
    0.8V 是数据表中的 VIL(最大值)电压规格、但实际器件显示 2.18V 是低电平功能的阈值。
    这是否是 TPA3138D2 的正确功能? 在传出 ATE 测试时、您是否确认在 0.8V (max) 下的功能较低?
    此致、
    望月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我仍然不清楚你们是如何进行这些测试的。 TPA3138D2 器件应将 2.18V 的输入电压解释为逻辑高电平。 对于 SD/FAULT、这应意味着输出仍处于开启状态。 SD/FAULT 上的输入为 2.18V 时、您是否看到输出静音?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    我们确认了客户的测量设置、即 Labo 电源通过 100K Ω 连接到 SD 引脚、并在 SD 引脚上连接了介电电压。 Labo 电源输出电压高出约 1.5V。    

    在 2.18V 时、扬声器输出信号消失、它是“L"静“静音功能。

    此致、

    Mohchizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    那么、向 SD 施加 2.65V 电压时、您有输出吗? 您是否缓慢降低此处的电压并发现电流关断? 我想知道这是否可能是电流限制问题。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sydeny:

    正确的是、2.65V 是用于获得输出声音的“H"状态“状态阈值电压。
    我们测量了 SD 引脚电压、无论输入电流是多少。
    如果可能、请验证 EVM 上的 SD 引脚 Vth 电压。

    此致、

    望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mochizuki:

    我懂了。 SD 引脚是否有一个大于 4.7kΩ 但小于 500kΩ 至 AVCC 的上拉电阻?  

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    悉尼

    我们使用 100K Ω 上拉电阻器。

    此致、

    望月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我懂了。 我来尝试复制 EVM。

    此致、
    Sydney Northcutt