This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHSTUDIO:PurePath Studio、带 tlv320aic3268

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1621479/purepathstudio-purepath-studio-with-tlv320aic3268

部件号: PUREPATHSTUDIO
主题: TLV320AIC3268 中讨论的其他器件

我已经尝试了几个星期来实现音频混音器电路上的单个输入音量 contro ,它使用 tlv320aic3268 编解码器,但从未成功,有没有教程或任何可以检查如何使用 PurePath 编解码器代替 EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    之前的回答对您没有帮助吗?   PUREPATHSTUDIO:需要有关使用代码实现 PUREPTH 导出的帮助 

    您是否尝试使用 PPS 生成代码以供在您自己的电路板而不是 EVM 上使用? 如果是这样、您可以在执行 build->generate code 时获取输出、这应该会 导出名为“base_main_rate44.cfg"的“的文件或用于设备的任何采样率。 然后、.cfg 文件将具有我们用于 TI 工具 PurePath Console 的格式的寄存器写入、该工具是我们用于通过 USB 进行 I2C 通信的软件。  

    这就是输出的外观、例如、我们看到“w 30 04 33“、在地址为 0x30 的器件上将寄存器 0x04 设置为 0x33。 然后、下一行是“>00",“,这、这是将寄存器 0x05 设置为 0x00、然后将寄存器 0x06 设置为 0x91、再将寄存器 0x7 设置为 0x08。 通过此格式、您可以编辑该文件、以用作所需任何其他语法的 I2C 配置。

    如果您需要更多帮助、请在此处回复。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我 在 pure path studio 中创建了一个设置,从你之前给出的参考,一个疑问是,我有 2 个模拟输入,所以我需要使用两个 Dec 4x1 块,我的目标是实现单独的音量控制+主音量控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    2 个模拟输入应由一个 Dec4xIn 块处理、因为它同时具有 ADC 的左右通道。 您可以在 SystemSettingsCode 中选择用于路由到 ADC 的输入引脚。  

    我还注意到您使用的是“I2S_IN2",“,这、这是辅助 ASI。 我假设、由于图中只有一个 I2S 块、您打算使用主要 ASI。 如果是、只需更改“I2S_IN"的“的 I2S_IN2。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的连接中、I2S 路由到 asi2、因此 I2S_IN2 对此是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、没问题。 如果您在这里需要更多帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试.cfg.cpp使用基于 Python 的转换器将文件转换为文件、并将其嵌入到我的固件配置代码中、但实现无法按预期正常工作。 我也不清楚您之前提到的处理该.cfg文件的方法。

    我的主要目标是执行 独立音量控制 不同音频路径的影响。 是否有任何替代方法可在不依靠现行.cfg转换方法的情况下实现这一目标? 或者是否有正确的方法 miniDSP 集成 从而正确实现音量控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我做了一个类似的工程、可以将 Linux 系统的 i2cset 格式转换为 i2cset 格式、可以调整 i2cset 命令格式、具体格式是.cpp:

    with open("output_i2cset.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    
        # example output line = "i2cset -y -f 0 0x18 0x01 0x01"
    
        # example input line = "w 30 7f 00" or "> 05"
    
    
        file = open("C:\\Users\\Documents\\nameofppsproject\\base_main_Rate16.cfg", "r")
        line = file.readline()
        prevRegAddress = "00"
        prevDeviceAddress = "00"
        while line:
            curLine = line.strip() #removes leading/trailing whitespace for easy parsing
    
            # remove all commented lines:
            if curLine[0] != "#": 
    
                if curLine[0] == "w":
                    cmdlist = curLine.split()
                    deviceAddress = "0x"+cmdlist[1]
                    regAddress = "0x"+cmdlist[2]
                    regValue = "0x"+cmdlist[3]
    
                    outString = "i2cset -y -f 0 "+deviceAddress+" "+regAddress+" "+regValue
                    print(outString)
    
                    prevDeviceAddress = deviceAddress
                    prevRegAddress = cmdlist[2]
                    
                    f.write(outString+"\n")
                elif curLine[0] == ">":
                    curVal = curLine.split()
                    curVal = "0x"+curVal[1]
                    # convert address to hex and add 1, then back to string
                    curRegAddress = format(int(prevRegAddress, 16)+1, "02x")
                    
                    outString = "i2cset -y -f 0 "+prevDeviceAddress+" 0x"+curRegAddress+" "+curVal
                    print(outString)
    
                    prevRegAddress = curRegAddress
    
                    f.write(outString+"\n")
    
    
            line = file.readline() #go to next line
    
        file.close()
    

    我希望阅读此代码有助于您更好地理解。  

    不过、是的、您可以使用 I2C 更直接地调整音量 — 首先需要选择信号路径,因为您要将模拟输入发送到模拟输出,这将是一种旁路路径。 音量可调且可配置的最大路径将通过 MAL/MAR 路径、这表示左右混合放大器。 模拟输入通过 PGA、在这里可以设置输入增益、然后通过混频器放大器、绕过任何数字转换、其中它可以进入线路输出、耳机输出或扬声器输出(在本例中,我展示了线路输出)。 DAC 输出也可以混合到这些输出中的任何一个、这是与您的 I2S 输入。 I2S 数字音量可通过第 0 页上的寄存器 65 进行更改。

    这对您来说是否正常? 任一选项都将涉及寄存器写入来更改音量 — miniDSP 选项涉及仅 miniDSP 寄存器中的寄存器写入、单击音量滑块时、您可以在“Component Interface“部分中找到该选项。 MAL/MAR 路径涉及寄存器写入、其中所有寄存器都将在数据表中提及。 如果您还需要一些帮助、我可以帮您编写出来、但您必须提供有关您使用哪些输入和输出的更多信息(原理图会有所帮助)。

    此致、
    Mir