This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424R-Q1:是否可以在 TAS6424R-Q1 上轻松仿真 I2C 误差?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6684-Q1, TAS6424R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1622476/tas6424r-q1-is-it-possible-to-simulate-i2c-error-on-tas6424r-q1-easily

器件型号: TAS6424R-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6684-Q1

您好 TI 支持部门、

 

我们需要在 MCU 和电源 IC 之间注入一些通信错误。

例如、在 TAS6684-Q1 上、我们可以使用置位的 PD 引脚轻松模拟 I2C NACK 错误、因为 I2C 将在关断状态下处于非活动状态。

image.png

但在 TAS6424R-Q1 上、只要芯片通电、I2C 始终处于运行状态(我认为)。

image.png

在不使芯片断电的情况下、能否在 TAS6424R-Q1 上轻松仿真 I2C 错误?

谢谢。

 

BR/HAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、好

    可能使用不正确的 I2C 地址进行通信?  

    在 TAS6424R 中确实无法关闭 I2C、客户可能必须更改 PCB 来切断 I2C 线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow、

    谢谢。

    我之前尝试过不正确的 I2C 地址、它确实可以仿真 I2C NACK。

    看起来使用不正确的 I2C 地址是不更改硬件的唯一简单方法、尽管不如将 TAS6684-Q1 上的 PD 引脚置为有效

    BR/HAO