This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:TPA3138D2 没有输出

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3138D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1621966/tpa3138d2-tpa3138d2-has-no-output

部件号: TPA3138D2

尊敬的团队:

客户使用 TPA3138D2 制作 PCB、但在播放时没有声音。 原理图已附在后。 请帮助了解问题所在。 谢谢你

TPA3138D2.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    客户在此工程中是否使用 BTL 或 PBTL 模式?  J101/J102/J103/J104 的用途是什么、可以拆卸吗? OUTPL/OUTNL/OUTPR/OUTNR 如何实际连接到扬声器端子? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    模式为 BTL、每个扬声器都有两个连接器、一个用于连接扬声器、另一个用于链接到音频算法板以实现回声消除。

    PCB 板现在正常工作。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    很高兴听到 PCB 板正常工作。 如果需要其他支持、请告知我。 谢谢。