This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2007:TSC2007:触摸导致显示闪烁和解串器锁定下降 3.

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1621920/tsc2007-tsc2007-touch-causes-display-flicker-and-deserializer-lock-drop-3

部件号: TSC2007

尊敬的 Daveon 和支持团队:

我正在重新发布以下线程、因为我由于错误而无法回复。
如果您能尽快答复、我将不胜感激。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1619494/tsc2007-touch-causes-display-flicker-and-deserializer-lock-drop-2/6243300

Thamks、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    我建议在 X/Y 数据线路上为 GND 添加 1nF 电容器、用于滤除耦合到 ADC 中的高频噪声。

    我还建议参考 d/s 第 32 页的布局建议 本节详细介绍了 VDD 电源上的附加大容量滤波电容器、接地技术以及 VREF 指南。 此器件对噪声注入很敏感、这可能会导致您看到的干扰行为。

    请确保 SCL/SDA 线路被上拉至 IOVDD