This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112EVM-K:如何设置 TAC5112EVM-K?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5112EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1623779/tac5112evm-k-how-to-setting-tac5112evm-k

器件型号: TAC5112EVM-K

您好、

我购买了 TAC5112EVM-K、目前正在申请相关软件。 在收到软件之前、我会使用 PPC3 的 I2CMaster 向开发板发送命令。 以下是我的配置命令:

##### 记录交流耦合差分 IN1-IN2 路径######

#目标模式、TDM、32 位

#仅主要 ASI、48kHz 采样的倍数

#
wa0 00 00 #;设置 PAGE 0

WA0 01 01 #;软件复位

wa0 02 09 #;唤醒

#;主要 ASI

WA0 10 50 #;DOUT = PASI DOUT

WA0 11 80 #;启用 PASI DIN

WA0 19 00 #;1 DIN / 1 DOUT

WA0 1a 70 #;PASI I2S、32 位

#;ADC TDM 时隙
w a0 1e 20 #;ADC Ch1 -> slot0
W a0 1f 30 #;ADC Ch2 -> SLOT1

#;DAC TDM 时隙
w a0 28 20 #;DIN Ch1 <- slot0
W a0 29 30 #;DIN Ch2 <- SLOT1

差分交流耦合输入
W a0 50 00 #;ADC Ch1 DIFF、交流耦合
W a0 55 00 #;ADC Ch2 DIFF、交流耦合

#;差分线路输出
w a0 64 20 #;OUT1 与 DAC1 差分
W a0 65 20
Wa0 66 20
w a0 6B 20 #;OUT2 与 DAC2 差分
W a0 6c 20
Wa0 6d 20

#;启用 ADC + DAC

wa0 76 cc

wa0 78 e0

我使用光学和模拟模式。

BCK 和 FSYNC 检测信号、但 DOUT 不。 我是否需要调整我的命令?

则无法读取信号。 是否有读取信号的正确命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    wa0 10 50 #;dout = PASI DOUT

    此命令用于将 DOUT 设置为输出 Hi-Z。 设置为默认值 0x52。

    此外、对于 TDM 时隙 1、寄存器 0x1f 应为 0x21、而不是 0x30。

    我还建议在所有命令上的“w"和“和“a0"(“(“w a0“而不是“w0")“)之间添加一个空格、以确保编解码器正确接收它们。

    此致、

    Garret