This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2780:TAS2780 AMP 中的硬件保护功能支持

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780, TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1623958/tas2780-hardware-protection-capability-support-in-tas2780-amp

器件型号: TAS2780
主题中讨论的其他器件: TAS2781

尊敬的团队:

您能否帮助您对以下客户问题进行评论?


您是否知道 TAS2780 AMP 是否可以支持硬件保护功能? 如果是、是否有任何示例代码供我们参考以进行开发?

详细的测试要求:包括 IV 检测、短路/开路检测,过热保护和过流保护 — 故障事件通过 IRQZ 引脚报告给 SoC、使 SoC 软件层能够执行系统级保护操作(例如切断扬声器电源)、从而形成“硬件检测+软件响应“的闭环保护机制。


此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您可以在数据表中找到相关信息:

    但是、由于 TAS2780 内部没有 DSP、如果客户需要进一步的保护(例如扬声器过热和偏移保护)、它应使用平台 ADSP 或其他器件来运行算法。

    或者、您可以使用 TAS2781、即 TAS2780 添加 DSP、它将易于使用该保护功能。

    BR、

    Wenbin