This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:正确的设置和未使用的针脚?

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX9211, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1623623/dix9211-correct-set-up-and-un-used-pins

部件号: DIX9211
主题: PCM9211 中讨论的其他器件

您好、

对于 DIX9211、我只需将 I2S 信号转换到 SPDIF 中。 这是一个巨大的杀手,但我不能找到任何其他人会这样做。 我是否考虑使用正确的器件?

我是否应该使用 RXIN 0 或 RXIN 2 作为输入? 我不能完全确定 RXIN 0 和 1 以及 RXIN 3-7 之间的硬件差异?

使用哪种输出很重要吗? MPO 0 或 MPO 1?

我的板上已经有一个 24.576 MCLK 时钟、能否用它驱动 XTI?

INT0 和 INT1 是否会直接驱动 LED? 使用了我看到的所有缓冲器示例。

我将通过 I2C 与它连接、因此我知道如何处理这些引脚。

我不需要任何时钟输出、我该如何处理 SCKC、BCK、LRCK、DOUT?

应该如何处理所有其他未使用的引脚?

 

我在论坛上阅读了关于 ADC9211 的文章、因为器件是相同的(减去 ADC)、而且数据表最近更新了。
我在其中发现了一个错误:
在布局示例中、滤波器网络电容器连接到 3V3、而不是 GND。

此致、

g

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PCM9211/DIX9211 是您的理想选择、如果不需要模拟输入处理、则为 DIX9211。 我用蓝色回答了您的问题。

    我是否应该使用 RXIN 0 或 RXIN 2 作为输入? 我不能完全确定 RXIN 0 和 1 以及 RXIN 3-7 之间的硬件差异?

    12 个 S/PDIF 输入中的两个集成了同轴放大器;其他输入设计为直接连接到 CMOS 源(高达 5V)或标准 S/PDIF 光学模块。

    使用哪种输出很重要吗? MPO 0 或 MPO 1?  

    我的板上已经有一个 24.576 MCLK 时钟、能否用它驱动 XTI? 是的、应该没问题

    INT0 和 INT1 是否会直接驱动 LED? 使用了我看到的所有缓冲器示例。 我会使用驱动器  

    我将通过 I2C 与它连接、因此我知道如何处理这些引脚。

    我不需要任何时钟输出、我该如何处理 SCKC、BCK、LRCK、DOUT? 保持悬空

    应该如何处理所有其他未使用的引脚? 通常、未使用的数字引脚应被拉至已知状态 (H 或 L) 、而数字输出可以单独使用。

    • 电源上的去耦电容 ( 10uF + 0.1uF) 始终 与 电源和 GND 相连、因此您注意到布局图中有一个拼写错误。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    “通常、未使用的数字引脚应被拉至已知状态 (H 或 L)“

    它是直接连接还是通过电阻器连接?
    我试图让设计尽可能简单(最少器件)。

    您能回顾一下我的原理图并告诉我它是否正常吗? 同样、理想情况下、我希望器件数尽可能少。

    我无法上传我的屏幕截图、如何将其发送给您?

    谢谢、

    g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PU/PD 通常通过电阻器实现。

    我将通过 E2E 向您发送我的联系人、您可以将其通过电子邮件发送给我。

    请注意、 如果您有更多问题、请不要点击“拒绝答案“、您只需询问他们、我们将继续。  

    请关闭此帖子,我们继续离线。 我无法向您发送消息、请继续向我发送一条消息、我将回复

    谢谢、

    Arash