This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PUREPATHSTUDIO:couldn't FIND EVM 应用 on PurePath Console

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1621825/purepathstudio-couldn-t-find-evm-app-on-purepath-console

部件号: PUREPATHSTUDIO
主题: TAS5805M 中讨论的其他器件

image.png 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、iDEN、

    我不知道您申请了 PPC3 用途、但您要展示的是 PPC3 本身。   有时、您需要点击可用的 EVM 应用(登录后) 、它 会更新并向您显示您已为其申请 PPC3 并授予访问权限的所有器件的列表。

    现在您似乎已经安装了 PPC3 软件、可能是您尚未针对您感兴趣的特定器件申请 GUI、因为您需要单独提交每个器件的请求。 因此、请确保您已在产品页面中申请了 GUI(通常在 EVM 页面下)。  

    下面是我申请添加到 PPC3 的所有器件的屏幕截图、以便可以使用 PPC3 中的 GUI。

     

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也遇到了同样的问题。 我申请了 TAS5805M 器件的处理流程应用访问权限、尽管我收到了一封电子邮件、申请已获批准、但 PurePath 中没有任何应用 show app。

    /edit

    哦,嗯,显然,每一个设备都必须明确提出请求? 这是相当混乱... 因此、首先需要 PurePath 应用、然后... 插件(缺少更好的词)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    是的、第一次会让人困惑。 您必须为每个设备申请访问权限。 可将 PPC3 视为用于与我们的 IC 通信的通用软件。 一旦你有了它,你需要特定的 GUI 的设备感兴趣.  此 GUI 包含有关 DUT 寄存器和配置的信息。 该 GUI 在 PPC3 中设计并可在 PPC3 中使用。  

    此致、

    Arash