This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563QFNEVM:使用 TAS2563 中的 PDM 麦克风进行音频录制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1619901/tas2563qfnevm-audio-recording-using-pdm-microphone-in-the-tas2563

器件型号: TAS2563QFNEVM
Thread 中讨论的其他器件: TAS2563

申请提供 TAS2563 中 PDM 麦克风用例的工作流程。
正在查找有关使用麦克风录制音频文件的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harshith、

    您应使用 PPC3 软件在“Tuning and Audio Processing“面板中选择 PDM Process flow 选项、然后使用 PPC3 中的“Device Control“面板将 TAS2563 器件配置为使用 SDOUT 时隙发送 PDM 数据。
    设置完成后、您应该选择 EVM 声卡作为录制设备、并在器件处于活动状态时使用 Audacity 等音频软件开始录制。

    我可以在本周晚些时候设置 EVM 并分享一些指南文档。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:
    我是否可以请求分享 PDM 录像的指南文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harshith、

    请参阅本文档的第 4 节: TAS2563 PDM 麦克风接口和回声基准

    如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:

    我对使用 PPC3 工具没有太多了解、因为我不熟悉该工具。
    我对这方面有以下问题。

    1. PPC3 工具的结果如何? 是 coef.bin 文件(对于 TAS2563 - tas2563_coef.bin)吗?
    2.根据 TAS2563 PDM 麦克风接口和回声参考文档、可以选择引脚 9 和 24 作为 PDM 输入来执行音频录制? 根据我的理解、TAS2563 中的 PDM 适用于内部使用、如用于回声消除和扬声器保护的智能放大器 DSP。
    在这里、我不清楚智能放大器的功能。

    3.这里您是说 SDOUT 时隙只是 I2S/SAI 吗? 我引用 I2S、是因为我将 TAS2563 连接到 i.MX95 SOC。
    4.我们如何在这里配置 L/R 线(单声道和立体声)。

    这是我们设置中的硬件连接外观。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据简介 — STEVAL-MIC006V1 — 基于 MP23DB01HP 数字 MEMS 麦克风的麦克风测试板

    使用的麦克风部件号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我安装了 PPC3 工具并进行了登录。 现在如何添加 TAS2563QFN EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1. PPC3 工具的结果如何? 是 coef.bin 文件(对于 TAS2563 - tas2563_coef.bin)吗?

    PPC3 生成.h 和.bin 文件。 如果使用基于 Linux 的系统驱动程序、PPC3 生成的.bin 文件应与 tas2563_coef.bin 相同。

    2.根据 TAS2563 PDM 麦克风接口和回声参考文档、可以选择引脚 9 和 24 作为 PDM 输入来执行音频录制? 根据我的理解、TAS2563 中的 PDM 适用于内部使用、如用于回声消除和扬声器保护的智能放大器 DSP。

    在这里、我不清楚智能放大器的功能。

    PDM 接口仅用于录音、这意味着麦克风数据将通过 SDOUT 引脚(I2S/TDM 接口)传输到主机 SoC。 麦克风数据不用于 TAS2563 中的任何内部处理。

    3.这里您是说 SDOUT 时隙只是 I2S/SAI 吗? 我引用 I2S、是因为我将 TAS2563 连接到 i.MX95 SOC。

    没错

    4.我们如何在这里配置 L/R 线(单声道和立体声)。

    该器件将使用相同的 CLK 和数据信号来接收 2 个麦克风的数据、请注意、这是双倍数据速率、因此一个麦克风在高电平状态下传输数据、另一个处于 CLK 的低电平状态。

    我将仔细检查您对 TAS2563 应用程序的访问权限、您应该会很快收到确认电子邮件。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ivan:
    感谢您的更新。 我是否可以请求您提供一个 coef.bin 文件  、该文件启用“使用 PPC3 软件在“调优和音频处理“面板中的 PDM 处理流程选项、然后使用 PPC3 中的“器件控制“面板配置 TAS2563 器件以使用 SDOUT 插槽发送 PDM 数据。“

     EVM 声卡是什么意思呢?
    它是一种评估板吗? 还是仅采用软件配置?

    如前所述、我们使用的是 基于 MP23DB01HP 数字 MEMS 麦克风的数据简介 — STEVAL-MIC006V1 — 麦克风测试板
    此部件号为麦克风。

    ...


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TAS2563 EVM 在连接到 Windows 系统时可用作声卡。 我最初认为您在使用 EVM 进行测试、但似乎跳过了此操作、并直接尝试在定制平台上进行测试。

    我可以在默认配置下共享 PPC 的输出文件、但不清楚这是否与您的平台兼容。 请对以下内容进行评论、我可以根据这些内容调整设置。

    • 您的采样率是多少? 它应与 FSYNC 时钟频率相同。
    • 您的字长是多少? 16、32 位或?
    • 格式是什么? I2S、TDM?
    • 您是否仅使用 2 个数据通道?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、请查找内嵌式回复。

    这是我用于生成.wav 文件的命令
    areord -D plughw:1、0 -f S16_LE -r 16000 -c 1 -v pdm_test.wav

    希望这将清除要求、 但也会找到内联响应。

    • 您的采样率是多少? 它应与 FSYNC 时钟频率相同。
      • 采样速率为 48kHz
    • 您的字长是多少? 16、32 位或?
      • 字长为 16 位  
    • 格式是什么? I2S、TDM?
      • I2S
    • 您是否仅使用 2 个数据通道?
      • 单声道(单通道)



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Harshith、

    E2E 目前在处理附件时遇到问题、我将尝试通过 FAE 团队向您获取 BIN 文件。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师