This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAD5242:TAD5242、TAD5142 和 PCM1890 的接地和外露散热焊盘连接

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: TAD5142, TAD5242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1624088/tad5242-grounding-and-exposed-thermal-pad-connection-for-tad5242-tad5142-and-pcm1890

器件型号: TAD5242
主题中讨论的其他器件: TAD5142

您好的团队、

问题:
  1. TAD5242/TAD5142
    1-1. 对于 TAD5242 和 TAD5142、名为“VSSA"的“的引脚是否应连接至模拟地 (AGND)?
    1-2. 名为“DGND “的引脚是否应连接到数字地 (VSS)?
    1-3. 对于外露散热焊盘(如果这些器件上存在)、一般而言、是否应该将其连接到 AGND、DGND 或电路板地?
    1-4. 对于这些 DAC 的 AGND/DGND 分区和单点接地连接、是否有任何特定的 PCB 布局建议?
  2. PCM1890
    2-1. 对于 PCM1890、外露散热焊盘应如何进行电气连接?
    • 到模拟地 (AGND)?
    • 到数字地 (DGND)?
    • 到电路板接地(公共 GND 平面)?
    • 有关将焊盘连接到噪声数字接地的任何限制

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    我一次性回答您关于 TAD52142 的问题:许多 设备,它们有不同的 AVSS,DVSS 和 VSS(基片)。 顾名思义、它们是单独的模拟和数字接地端以及连接到散热焊盘的基板。 在电路板上、这些接地端应连接到同一接地平面。 这里没有专用的数字引脚、因此 数字接地 在内部连接到 VSS。 最后,在板上所有的地面到对方. 数据表中有一个关于布局提示的部分、其中告知  在 VSS 和 VSSA 之间使用相同的接地来避免它们之间存在任何电势电压差。

    PCM1890 没有单独的电源、所有电源都连接在一起、称为 VSS。 通常、散热焊盘短接至电路板上的接地平面。  

    此致、

    Arash