This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6130A2:耳机在插入和拔出时发出非常响亮和失真的噪音

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6130A2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1624048/tpa6130a2-headphones-give-off-very-loud-and-distorted-noises-while-plugging-them-in-and-out

器件型号: TPA6130A2

您好 TI、

我对现有 PCB 进行了细微更改、以优化音频性能和降低功耗。 我主要使用 TPA6130A2RTJR 取代由运算放大器和晶体管组成的分立式放大器。

 在设计和注意到中的 R11 和 R13 时、我查看了“TPA6130A2EVM 原理图“  图 8.  为 220R、  但是  在 BOM 中、它们是 0r 跳线。 我认为 0r 是正确的,而 220R 只是一个错误。

因此、我没有在从放大器到插孔的输出路径中放置任何电阻器、因为我热衷于不限制 8 欧姆立体声耳机可以提供的最大音量。
我们选择了这种“SJ-3506-SMT-TR"耳机“耳机插孔,但我们没有使用开关,因为耳机插孔位于一个单独的组件上,连接它们的电线不允许额外的信号。

现在我们面临这个问题:当音乐播放,即使在低音量,当插入和拔出耳机回播放一个非常失真和非常大的噪音。

我知道插头在插入时可能会被插孔短路、但我期待广告中的“ 高级“砰砰“和“咔嗒“抑制电路 “来处理这个问题。

你对我有什么建议吗? 我是否需要添加限流电阻器? 如果是、电阻器的最小值是多少? “高级砰砰声和咔嗒声抑制电路“是否需要这些电阻器才能正常工作?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julius、

    砰砰声和咔嗒声抑制功能与器件上电和下电序列相关、而不是与输出连接器操作相关。

    理想情况下、只有当附件完全插入连接器时、才应启用或取消静音耳机放大器。 您提到耳机插孔开关并未使用、您是否在之前的分立式放大器实施中使用过这些开关?

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师