This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:增益高于 2V/V 时、性能受到影响

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1624198/tpa2011d1-impacted-performance-with-gain-higher-than-2v-v

部件号: TPA2011D1

我们正在寻求在客户产品中实施一个类放大器、并发现 TPA2011D1 是合适的。

不过、数据表指出、为了获得出色性能、需要最大 6dB (2V/V) 的增益。 如果使用 6.7V/V 增益、会受到什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Finn:

    通过 2V/V 或更低的增益可实现出色的器件性能、从而在输入端保持高电压并使输入端不易受噪声影响。 增加增益还会增加串扰信号耦合。

    此致、

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我确实预计噪声会受到影响。 我没有得到串扰部分,因为它是一个单声道 BTL 驱动器..

    没有关于构建放大器带宽的数据、我们有点担心它会受到影响?   

    噪声不是此应用的重要参数、我们不想在前面增加额外的增益。

    是否可以假定 20uV 输出噪音会达到 6.7/2 倍? 这对我们来说不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Finn:


    增益越高、带宽不是问题、因为变化将超出音频频带。 是的、正如 您提到的、噪声将随增益线性增加。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我们还有通过 TINA 获得的、它同意 D 放大器以更高的增益匹配我们的应用。 出色的工具。