This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5242EVM-K:EVM 采样率 48kHz -->44.1kHz

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1623211/tac5242evm-k-evm-sampling-rate-48khz----44-1khz

器件型号: TAC5242EVM-K

嗨、团队

是否有办法可以将 EVM 采样速率强制降至 44.1kHz 而不是 48kHz? 我在该 EVM 用户指南中看到了一条注释、这是由操作系统上的音频类驱动程序确定的。

我记得您可以在 PC 上调整播放设备的格式、但我不确定此 EVM 是否显示为播放设备。 询问客户是否可以选择以较慢的格式运行。

谢谢、

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    配置 EVM 不需要任何操作。 音频控制器只需要开始向 DIN 发送 44.1kHz 音频。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    感谢确认,你能再次检查这些标题,因为他们在 windows 驱动程序上交换的质量:

    MD0–短接至 GND–目标 I2S
    MD1–GND

    MD2–GND 目标模式:AVDD3.3 线性相位

    MD3–1

    MD4–1

    MD5–1 ADC 单端 DAC 伪差分

    我假设要使用目标模式。 它们看起来可以正常工作吗?

    谢谢、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分辨率:

    它是未正确设置 S0 和 S1 以使器件在目标模式下工作、并且以我的模拟精度具有正确的输出设置的组合

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队

    附加问题:

    我还有一个关于伪差分输出的问题。  当我尝试为具有 16 欧姆负载的耳机供电时、我会看到 20Hz 时的低频滚降约为 30dB。  这是我的电路板上的设置有问题吗?  

    要启用伪差分模式、我有:

    J28 引脚 2 和 3

    J29 引脚 2 和 3

    J30 引脚 1 和 2

    我也没有组装 J31 或 J33

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    尝试将 J31 和 J33 设置为伪差分 通常无电容器。

    由于 OUT1M 设置为输出共模、因此请设置 J28 1-2 和 J29 1-2 以将其设置为 HP 基准。

    此外、请尝试 MD3 = GND。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    获得以下评论:

    因此、从我的一些测试来看、伪差分输出的共模线似乎无法设为 GND、这是真的吗?  我会询问、因为通常情况下、我们设备上的套筒需要连接到机箱。  

    在一面注意、两个 OUT-引脚是否都不应该连接到公共线路、那么应将 J28 上的所有三个引脚连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    正确、伪差分将在 OUT1M 上有一个 VCM、 在此模式下不能是 GND。 当然、如果 SLEEVE 必须连接到 GND、则该连接器无法连接到 SLEEVE。

    您可以连接 J28 上的所有三个引脚、但只需要连接 OUT1M、因为它用作两个通道的共模。

    此致、

    Garret