This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:关于热特性

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1625383/tpa3138d2-regarding-thermal-characteristics

部件号: TPA3138D2

您好的团队、

数据表列出了该器件的建议工作电压范围 (–10°C 至 85°C)、但下面的产品页面和应用手册将其声明为–40°C 至 85°C。
数据表中的信息是否正确?

TPA3138 转换指南–来自 TPA3110、TPA3113

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    数据表信息是正确的、 该器件在自然通风条件下的工作温度为–10°C 至 85°C。 应用手册中的信息并不准确、可能意味着此器件的贮存温度范围、而不是工作温度。 谢谢。