This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:TPA3223 与 TPA3221 引脚对引脚兼容

Guru**** 2812685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPA3223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1625148/tpa3223-tpa3223-pin-to-pin-compatibility-with-tpa3221

器件型号: TPA3223
主题中讨论的其他器件: TPA3221

您好:
在您的几个文档中、都声明了 TPA32xx 系列 具有引脚对引脚兼容性
在上 TPA3221 第页、 TPA3223 也列为引脚对引脚兼容

但是、在数据表中、显示为 TPA3223 具有一个镜像引脚排列 比较了 TPA3221 系列中的其他器件。

请您确认是否存在 数据表正确 并且引脚对引脚兼容性指示不正确

 

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是对的、这些都不是引脚对引脚的。 数据表是准确的。 我们将在此处更新引脚对引脚关联。 感谢您指出这一点!

    此致、
    Sydney Northcutt