This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5815:如何将 PVDD 偏置为默认电压设定点?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1625238/tas5815-what-to-bias-pvdd-to-as-default-voltage-setpoint

器件型号: TAS5815

嘿、悉尼、

 

您建议将默认电压输出设定点设置为什么? 我知道电源轨会根据 TAS5815 的反馈上下移动、但我不确定在何处设置默认点。

 

以下是我与 LLM 聊天后的理解:

当 H 类关闭(禁用)时:

  • PWM 信号=低电平(接地)
  • 降压/升压以最大升压输出运行
  • 提供您设计的完整电压余量
  • 这是具有最大可用功率的“安全“默认状态
 

当 H 类开启(启用)时:

无音频信号:

  • PWM 信号=高电平
  • 降压/升压以最小升压输出运行
  • 在不存在信号时节省电力
 

带音频信号:

  • PWM 在高电平和低电平之间进行调制
  • 降压/升压跟踪信号包络
  • 电压根据瞬时需求动态调节

 

我会感到困惑(我们不使用 PPC3 ),并且不理解下一步的可执行性。 我想 TAS5815 中会有一个寄存器来定义控制降压/升压的输出电压电平。 我迷糊糊地从这里走到哪儿去

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我强烈建议在此处使用 PPC3。 有很多后端计算会完成并相应地设置器件寄存器。 此功能并非由客户手动配置、因为这会非常耗时、这就是我们使用 PPC3 的原因。 如果您对 PPC3 的具体功能有疑问、请随时联系我们。 您的问题可以在 PPC3 中输入所需的最大和最小 PVDD 电压、它将计算出所需的外部元件。 我会在此处添加 PPC3 的图片、但似乎 E2E 目前不允许我使用。

    此致、
    Sydney Northcutt