This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:输入接地

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1623405/tpa3221-input-grounding

器件型号: TPA3221
主题 TPA3255 中讨论的其他器件

您好的团队、

我对 TPA3255 有一个问题。

对于 PBTL 模式、当 MODE 引脚设置为 M1 = 0、M2 = 1 时、我需要将音频输入 C 和 D(引脚 16、17)接地。

是否应该像在评估板上一样使用跳线引脚以机械方式完成接地、或者是否可以使用 FET 或晶体管以电气方式完成接地?

此外、数据表指出、当输入 C(引脚 16)与 DVDD 电压处于高电平时、PBTL 输出变为单声道 BTL。 其电压阈值是多少? 它是否与第 7.5 节静态数字规范中指定的 VOH 和 Vol 相同?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您联系我们。 请期待明天结束时作出响应。

    此致、
    悉尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    谢谢你。 我期待您的答复。

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    无需跳线、FET 或晶体管。 可能直接对地短路。 Slight smileμ s

    对于问题的第二部分、您指的是数据表的哪个部分?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    谢谢你。

    关于第二个问题、我想我的客户要详细了解 TPA3255 数据表的表 1。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa3255.pdf#page=1

    此致、
    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我明白了。 由于高值以 DVDD 为基准、因此您可以参阅第 8 页顶部第页的数据表中的数字阈值。

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sydney、

    此问题与当 IC 设计为允许在板上的 BTL 和 PBTL 模式之间切换、而不是固定的 PBTL 输出模式时、切换音频输入接地的方法有关。

    我们假设在使用期间输出模式可以在板上的 BTL2 和 PBTL 之间切换。 在 BTL2 模式下、音频输入 C 和 D(引脚 16、17)处于运行状态、但在 PBTL 模式下、这些输入需要接地。

    问题: 这些音频输入的接地是否可以使用 FET 或晶体管进行电气切换、而不是使用评估板中所示的跳线以机械方式进行切换?
    此致、
    伊藤和树
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    答案是肯定的、但放大器必须断电。 该值不能动态更改。

    此致、
    Sydney Northcutt