This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1809:PCM1809 无数据输出

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1809, PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1625247/pcm1809-pcm1809-no-data-output

器件型号: PCM1809
主题: PCM1808 中讨论的其他器件

 我使用 PCM1809 设计了一个电路。  我将其用作控制器、并在 MD1 引脚上提供 6MHz 主时钟。  我在 IN1P 和 IN2P 引脚上有一个 500mvpp 4kHz 信号(信号端接)。  

所有电源电压和控制引脚电平看起来均正确。  PCM1809 正在输出正确的 FSYNC 和 BCLK 信号、但 SDOUT 线路始终为低电平(该数据线上从未出现高电平)。

我有 5 eval PCB 组装,所有都有同样的问题。  

我试图把我的电路图丢在这个盒子里,但我一直得到失败加载 png 文件消息。  

您有什么想法哪些因素可能会使数据线保持低位?

我有使用 PCM1808 和其他几个此类 A2D 转换器的经验、但这个问题我很烦躁。

谢谢

Maurice

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maurice、

    对于控制器运行模式、仅支持 44.1kHz 和 48kHz FSYNC。 这意味着 MD1 上的 12.288MHz 必须为 11.2896/MCLK((24.576MHz MD0 =低电平)或 22.5792/MCLK(MD0 =高电平)。

    此致、

    Garret