This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:DSPLIB_BIQUAD_TIF 双二阶系数计算

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1622945/am62d-q1-calculation-of-dsplib_biquad_tif-biquad-coeffs

器件型号: AM62D-Q1

您好、  
  我尝试复制 DSPLIB 用户指南性能部分中报告的周期计数。  我有几个问题。
1) 使用 SDK 版本中的示例、当我使用 DSPLIB_BIQUAD_TIF 时、我能够几乎匹配文档中给出的周期。 当我使用 DSPLIB_BIQUAD_DF1 时、周期数较高。 我不确定文档中的引用是指哪种形式的双二阶滤波器。 请告诉我。

2) 我刚刚在示例代码中使用了系数和增益。 我想知道如何计算 DSPLIB_BIQUAD_TIF 滤波器的系数和增益。

如果参考文献已经存在、请指出这一点。

下面是有关该设置的详细信息

使用 AM62D SDK 版本 11.02.23.10

已遵循此链接:https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j722s/10_01_00_04/exports/docs/dsplib/do…中的 DSPLIB 构建指令

EVM:AM62D

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayathri:

    1) 通过使用 SDK 版本中的示例、我在使用 DSPLIB_BIQUAD_TIF 时、几乎能够匹配文档中给出的周期数。 当我使用 DSPLIB_BIQUAD_DF1 时、周期数较高。 我不确定文档中的引用是指哪种形式的双二阶滤波器。 请告诉我。

    你是对的。 文档中报告的周期用于 TI 表单。  

    [报价 userid=“688166" url="“ url="~“~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1622945/am62d-q1-calculation-of-dsplib_biquad_tif-biquad-coeffs

    2) 我刚刚在示例代码中使用了系数和增益。 我想知道如何计算 DSPLIB_BIQUAD_TIF 滤波器的系数和增益。

    如果参考文献已经存在、请指出这一点。

    [/报价]

    在 DSPLIB 测试文件夹中、有一个名为 DSPLIB_idat_gen 的文件夹 (DSPLIB/test/DSPLIB_idat_gen/DSPLIB_cascadeBiquad)、其中包含用于生成系数的 python 源。 请告诉我、这是否有帮助、或者您需要更多帮助。


    谢谢、
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shreyansh

    感谢您的澄清和指导。 这是非常有帮助的。

    谢谢、

    加亚斯里五世