This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422-Q1:200Hz 正弦具有电流噪声、但 1kHz 正弦正常

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1624854/tas6422-q1-200hz-sin-have-current-noise-but-1khz-sin-ok

器件型号: TAS6422-Q1

200Hz 输入:

我们使用示波器测量 OUT+并观察到波形失真(波形如下图)。 根本原因可能是什么? 我们应该如何解决此问题?

它可能与软件配置或硬件设计有关?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 sch 和 test 波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanliang:

    我仍然看不到波形。 您可以尝试再次上传文件、或通过电子邮件将文件发送到 e-xu@ti.com吗?

    Elise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会通过电子邮件向您发送波形。 由于 E2E 上传图片最近出现了一些技术问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yanliang:

    我收到了电子邮件。 我还将在回复中的电子邮件中循环发送 FAE。 我们来讨论这个问题。 解决后、我将在此处提供更新。

    Elise