This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:TLV320AIC3104-Q1 原理图审阅请求

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1625298/tlv320aic3104-q1-request-for-tlv320aic3104-q1-schematic-review

器件型号: TLV320AIC3104-Q1

就 TLV320AIC3104-Q1 提出了问题

是否可以将 6PAIC3104IRHBRQ1 和 TLV320AIC3104-Q1 视为同一器件?

请查看我们的原理图。
一根电缆连接到外部麦克风;音频信号来自此电缆。
I²S 计划通过 I ² C 与 MCU 进行通信。
如果您认为我们应该连接其他任何信息、请告知我们。

3.我们应该如何处理不会使用的销?
目前、我们期望以下引脚编号未使用:
12、13、14、16、19、 20、22、23、27、28、 29、30。


您可以从以下 URL 下载该文件:
https://download.transfer.hennge.com/LNPk0A4RLneDvN
该 URL 的有效期为:2026年03月17日 23:59(日本标准时间)
文件下载密码:
GpGw03_kglwl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saito-san、

    1.是的。 这只是一般器件型号与实际可订购器件型号之间的差异、但它们是同一个芯片。

    2、连接良好。

    3. HPL/HPR 等未使用的输出引脚可以保持悬空。 MIC2 等未使用的输入引脚应通过 0.47uF 或类似尺寸的电容器交流耦合至 GND。 在进行交流耦合之前、可以在器件侧将它们短接在一起。

    此致、
    Jeff McPherson