This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650:INA1650 — 连接 Eversolo DMP-A8 后 1-2 个月后、一个通道损坏

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: INA1650, TPS7A39, LM337, LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1623483/ina1650-ina1650---one-channel-damaged-after-1-2months-when-connected-with-eversolo-dmp-a8

器件型号: INA1650
主题中讨论的其他器件: TPS7A39LM337LM317

您好:

我会在两个不同的情况下遇到相同的问题。 在这两种情况下、一个通道在大约 1–2 个月后停止工作。 在这两种设置中、Eversolo DMP-A8 均通过 XLR 连接到放大器输入板。 这是两个不同的 DMP-A8 单元、而不是同一个单元。


a) 第一种情况:两个 INA1650 器件用于一个输入、COM_A 上有一个额外的 1MΩ Ω 电阻器 电源:双±15V。
XLR mono.PNG

 

 

b) 第二种情况:一个 INA1650 用于两个通道。 电源:双±12V。 在这里、一个通道也停止工作。 用新的 INA1650 替换后、同一通道再次发生故障。
XLR stereo.PNG

 

XLR 的引脚 1 直接连接到 PE(机箱)、或通过 10Ω+ 100nF 作为提升接地连接到机箱。

关于电源:

基本原理图 a) :基于 7815/7915 的线性电源,带有保护二极管。
基本原理图 b) :基于 LM317 + LM337 的两级线性电源,带有保护二极管,然后是使用 TPS7A39 的最后一级。

因此、PSU 是经典线性设计还是使用最佳 LDO 之一 TPS7A39 的两级设计似乎无关紧要。


另一个可能有帮助的信息:在 Eversolo 上,DMP-A8 的正确输出总是失败的。 左侧通道正常。





解决方案:更换 INA1650、并可再次工作 3 周或更长时间。 问题是什么? INA1650 具有大量内置保护、那么是否有东西会损坏一个通道? 在受损的频道上、我仍然可以听到声音、但音量非常、非常低。 工作信道可以从 2 米远的扬声器听到,但由于通道损坏,您需要将您的耳朵放在扬声器旁边听一些东西:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    感谢您对您的设置和已执行的故障排除步骤的详细说明。 根据提供的信息、您看到的行为是不寻常的、但有几件事可以帮助确定根本原因。

    一个重要的观察结果是问题似乎仅发生在  Eversolo DMP-A8 的右输出通道上,而左通道继续正常运行。 由于 INA1650 器件在替换后再次正常工作、这表明受影响通道的输入级可能会遇到来自所连接电源的应力条件。

    尽管 INA1650 包括内部保护结构、但反复暴露于大输入瞬变或输入电流过大可能会随着时间的推移降低输入级性能。 您描述的症状(输出电平非常低但并非完全静默)与输入级的局部降级一致。

    为了帮助确定原因、检查以下各项会很有用:

    1. 交换 从 DMP-A8 到放大器输入板的左右 XLR 连接。  如果问题出在 INA1650 的另一个通道上、这表明源输出可能是起作用。
    2.  如果可能、检查右侧通道输出上的上电或断电瞬态。 启动或关断期间的较大尖峰可能会给输入带来压力。
    3. 测量 DMP-A8 XLR 输出上的直流电压 (未连接):
      • 引脚 2 至引脚 1
      • 引脚 3 至引脚 1
      • 引脚 2 至引脚 3
    4. 理想情况下、这些值应非常接近 0V(通常小于几十毫伏)。

       ~附加测试、您可以尝试添加 与每个 INA1650 输入一致的小型串联电阻器(例如 0 Ω 100Ω)。 这些电阻器有助于限制瞬态条件下流入器件的浪涌电流。 该测试将说明器件能否承受比您观察到的时间更长的时间。  

    示例:

    • XLR 引脚 2→100Ω→INA1650 IN+
    • XLR 引脚 3→100Ω→INA1650、−Ω

    您的电源实现方案(使用线性稳压器或 TPS7A39 实现±12V 或±15V)不应导致这种行为、因此该问题更有可能与信号接口条件有关。

    如果您能够在上电期间提供来自 DMP-A8 输出的直流测量值或信号的任何示波器捕获、我们很乐意查看它们。

    此致、

    此致、

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    非常感谢您的答复。

    1 — 我已经检查过,情况相同,低电平信号。 INA1650 的一个通道已损坏。 因此交换电缆 不会改变任何设置
    2、3、4 — 我将在下周查看。

    附加测试看起来可以、但 INA1650 的输入端还有 10uF 的电容器。 因此、它应如下所示:
    a) XLR 引脚 2 或 3 -> 100R -> 10U -> INA1650 的输入



    b) XLR 引脚 2 或 3 -> 10U -> 100R -> INA1650 的输入

    最小 0.4 瓦可以吗?  


    我将提供示波器捕获、Im 等待封装 DMP A8


    周末愉快



    此致
    Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:  

    理想情况下、电阻器会最靠近输入端。   XLR 引脚 2 或 3 -> 10U -> 100R -> INA1650 的输入。 这样、即使来自电容的任何瞬态电流也会受到限制。  

    周末愉快!  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    明天我将收到前面提到的其中一个 A8 单元。 您能告诉我应该进行哪些测量吗?

    我将浏览您的列表并执行所有必要的测量、以便我们收集识别问题所需的所有详细信息。

    例如:

    1. A8 启动:

    • A8 断电

    • 探头连接至右侧通道+和-

    • 打开设备电源并录制信号、而不播放任何音乐

    1. A8 开启时的关断:

    • 探头连接至右侧通道+和-

    • 没有播放音乐

    • 关闭设备电源并记录信号

    如果需要、我还可以使用电路中的 INA1650 进行测量。 明天、我可以构建如原理图“b"中“中所示的相同模块(相同的 PCB、相同的 PSU)。





    其中一个主要测量值将在您的第三点描述:

    测量 DMP-A8 XLR 输出上的直流电压 (未连接):

    • 引脚 2 至引脚 1
    • 引脚 3 至引脚 1
    • 引脚 2 至引脚 3



    此致、
    Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:  

    感谢您进行测量。 您提出的方法看起来不错。 下面是一组经过细化的测量、有助于我们获取最相关的信息。

    1. 在 A8 通电且没有播放音频的情况下进行直流偏移测量(无连接到放大器)、请使用 DMM 进行测量:
    • 引脚 2→引脚 1
    • 引脚 3→引脚 1
    • 引脚 2→引脚 3

    如果可能、请记录左右声道的这些值。

    1. 启动瞬态测量(示波器)

    设置:  

    • CH1 探头→引脚 2
    • CH2 探针→引脚 3
    • 接地→引脚 1

    步骤:  

    • A8 断电
    • 连接探头
    • 打开设备电源并记录信号、直至信号稳定下来。
    1. 关断瞬态测量

    使用相同的探头设置:

    • A8 已通电、没有播放音乐
    • 开始在示波器上记录
    • 关闭设备电源并在关机期间捕获波形。
    1. 可选信号验证

    如果方便、您还可以播放 1kHz 正弦波并观察引脚 2 和引脚 3 上的信号。 这些信号应显示为振幅相等且极性相反、以 0V 为中心的信号

    如果您能够在连接 INA1650 输入板的情况下重复启动测量、该信息也可能会有所帮助。

    这些测量的目的是检查是否存在任何直流失调电压或较大的启动/关断瞬态、这些失调电压或瞬态可能会随着时间的推移对输入级造成压力。

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    遗憾的是、很难在示波器上捕捉到图像。 一旦在断电期间、就可以看到一些东西。 它在 1ms、5ms 和 10ms 下进行了测试、输出电压为 50mV、100mV 200V 和 1V 设置。 如果实际存在任何内容、您可能会建议其他设置、以帮助我们更快地检测到它? 此外、还设置了触发器来检测下降沿或上升沿。

    当然、我们所测量的是直流失调电压、在正确的通道中这看起来非常有趣:
    a) 左侧
    2 - 1 =- 0、42mV 直流
    3 - 1 = 0、37mV 直流
    2 - 3 = 0、78mV 直流

    b) 对
    2 - 1 = –0、1mV 直流
    3 - 1 = 0、34mV 直流
    2 - 3 =–0.44mV 直流

    打开 Eversolo 并等待大约 5 分钟后的结果。 没有音乐。


    (在 Eversolo 上、它在将输出端口设置为“BAL-XLR"和“和“XLR/RCA"的“的情况的情况下进行了测试 — 两种情况下的测量值相同。)


    此外,其中一个探头停止工作,因此我将在明天第二天上传正信号和负信号的完整捕获 — 已订购替换探头。 今天、我使用单个探头执行测量和测试、在 XLR 正负信号之间切换、同时观察通电和断电期间的行为。

    图片显示了来自 USB 源的 1kHz 信号:
    图像上传程序停止工作、因此请通过以下链接进行检查-> https://ibb.co/6JvBvMY4

    此致
    Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:  

    您可以尝试更长的时间标度、例如 20us/div、50us/div 和 100us/div(微秒)、以查看您是否能够捕获任何上电或断电瞬态。 对于每分段的电压、您可以尝试 1、2、5V/分段。 我会尝试在示波器上使用单次触发模式、并在 Ch1 引脚 2 上执行边沿触发。 如果示波器支持数学运算、您可以执行 Ch1-Ch2 以查看差分信号。  

    尝试电源时序、如所示

    • A8 关闭
    • INA1650 电路板关闭
    • 打开 A8

    第二个测试

    • INA1650 电路板开启  
    • A8 关闭
    • 打开 A8

    在设备通电时、XLR 电缆是否已连接并断开? 这可能是瞬态尖峰的另一个潜在原因。  

    此致、  
    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、  

    在朋友的帮助和他的 4 通道示波器的帮助下、我们成功地进行了更多测量。

    第一次测量的是左右通道、未连接示波器接地、这意味着只有两个通道的“+"和“和“-"都“都连接到探头、没有示波器接地。 测量是在将 Eversolo 插入主电源(230V 主电源)时进行的。 可以看到、两个通道在大约 12V 时都有明显的干扰。 (5V/div)

    第二次测量是在示波器接地端连接到 XLR 的引脚 1 的情况下进行的。 执行了相同的测试 — 使用 Eversolo 装置背面的开关接通 230V 电源。 比例:2V/div。 它的数量较少。

    到目前为止、使用前面的按钮(编码器)打开或关闭装置时没有其他影响。 正确通道中的问题可能会发生、例如、每 100 次下电上电仅发生一次、然后出现一个强尖峰。


    Eversolo 中 XLR 的引脚 1 连接到... RCA 接地 — 换句话说,连接到整个电源(不是 PE — 机箱,只需通过我们的额外电阻器与 RCA GND 进行短接)和此 GND、也无需在 PE — 机箱上添加电阻器或 RC。

    要将所有信息保存在一个位置:模块输入端的引脚 1 始终直接连接到机箱 PE、或通过 RC 网络 (10Ω+ 100nF) 连接到 PE。


    此致

    Mateusz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mateusz:  

    感谢您提供相关信息。 我不确定您的电路板是否可进行修订、但如果可能出现会导致电气过应力的较大瞬态尖峰、我们通常建议使用 TVS 二极管来钳制输入。 我们有一个视频培训系列、提供了有关选择这些二极管的指导、可在以下链接中的电气过载部分下找到:

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    此致、  
    Chris Featherstone