This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2572:Qualcomm 平台的驱动程序代码

Guru**** 2928100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1608081/tas2572-driver-code-for-qualcomm-platform

器件型号: TAS2572

尊敬的团队:

请帮助为 Qualcomm 平台提供驱动程序代码。 谢谢。

 

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们的团队将查看您的 问题 、并在本周在星期一度假后回复更多评论。

    此致、
    -伊凡·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Terry

    请告诉我操作系统、Windows、Linux、Android 或裸机?

    如果是 Linux 或 Android、请指定内核版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shenghao:

    操作系统是 Android 16. Linux 内核版本应为 6.12。

    谢谢。

    此致、

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tidrive.ext.ti.com/.../44a3f155-a8d4-46c0-9cb0-73aa25487dc3

    访问代码: 83XV|Duj

    代码:6.12.55.7z

    指南: Audio AMP Linux 驱动程序指南 porting.pdf