This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:适合 DIT4096?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: DIT4192, DIX9211, DIT4096, DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1627254/dit4096-suitable-replacement-for-dit4096

部件号: DIT4096
主题中讨论的其他部件: DIX4192、DIT4192 、DIX9211

你好
几年来、我一直在几款产品中使用 DIT4096。 我知道这是一个相当古老的 IC 在这一点,但看到它已经移动到最后一次购买状态,尽管有点失望。 是否有任何可在硬件中配置的可从 I2S 输入信号输出 AES-3 的类似 IC? 我知道 DIX4192 已经存在、但 RX 功能在我的应用程序中将不再使用、而且每通道成本翻倍并不理想。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、 虽然我们有有限数量的 Tx 或 Rx 或 DIX、但 在发送器端、我们有 DIT4096 和 DIT4192  (DIT4192) 、我们也有 DIX4192、如上所述。 因此、如果您不想使用 DIX 设备(例如 DIX9211 或 DIX4192) 、我认为您可以选择 DIT4192。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arash。 我知道 DIT4192、很遗憾它也被列为“最后购买时间“。 除非该标签有误、否则这不能真正解决我在当前和未来的项目中需要 IC 的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意。 不仅如此,除了 DIX 设备外,我们没有其他设备 ,但 RX 功能将不会被用于您的用例。 我认为新器件也不在路线图上。  

    此致、

    Arash