This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304Q1EVM:PUREPATHCONSOLE 已被拒绝

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6304Q1EVM, PUREPATHCONSOLE, TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1623227/tpa6304q1evm-purepathconsole-has-been-denied

器件型号: TPA6304Q1EVM
主题中讨论的其他器件: PUREPATHCONSOLETPA6304-Q1

尊敬的先生或女士:

我尝试下载使用 TPA6304Q1EVM 所需的软件、但 TI 回复是:

您访问 PUREPATHCONSOLE 的申请已被拒绝。

如何解决该问题?

 

谢谢

  Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Alessandro

    我将 Thread 转移到 CAAH 团队、检查 PPC3 访问权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alessandro:

    这需要营销团队的批准。

    请提供业务相关信息。

    我会将其转发给相关人员。

    同时、您可以从您当地的 TI 团队那里获得帮助。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于业务相关信息、我可以说我购买了 TPA6304Q1EVM 评估模块。 所以我需要使用它、那么我需要必要的软件包。 我感到非常惊讶的是,需要一个如此复杂的程序。

    此致

       Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alessandro:

    您 现在应该已添加到 PPC3 和 TPA6304-Q1 软件中。 在安装 PPC3 应用并登录时、 应该会显示 TPA6304-Q1。 如果您在访问这些内容时遇到任何问题或需要任何进一步的支持、请告知我们。 Slight smileμ s

    您可以通过以下链接安装 PPC3 exe: https://www.ti.com/secureresources/PUREPATHCONSOLE 

    给您带来的不便、我们深表歉意!

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在我可以下载软件、但运行它有一些问题:当我尝试在 windows11 环境中运行 NW.EXE 时、它不会启动、同时具有管理员权限。

    是否有类似的已知问题?  

    是否存在权变措施?

    谢谢

      Alessandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我相信这可能是一些防火墙问题。 您是否可以在另一台 PC 上试用? 您是否可以在遇到安装问题时共享映像?

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否能够运行该软件?

    此致、
    Sydney Northcutt