This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5155-Q1:晶须测试标准信息申请–BMW DCDC Gen Basis Project

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1623783/lm5155-q1-request-for-whisker-test-standard-information-bmw-dcdc-gen-basis-project

器件型号: LM5155-Q1

尊敬的供应商:

 

美好的一天!

 

我们正在收集有关的信息 BMW DCDC Gen Basis Project

 

请提供以下要求的详细资料、特别是 用于晶须测试的标准 确认开启 符合 JESD201 的晶须评估

 

请填写表格中缺失的信息:

这种规格 制造商器件型号 灵活器件型号 项目说明 用于晶须测试的标准?
[DIN EN 60068-2-82 或 JESD22-A121A]
评估晶须
 根据 JESD201 [是/否]
ti LM5155QDSSRQ1 FLX-BMW-ICS100152-01  IC 非同步升压 Flyba    

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepan:  

    感谢使用 E2E。  

    我将检查此问题、并在周中回复答案。  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepan:  

    我们遵循 该器件的 JESD22-A121A。  

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moritz:

    感谢您提供有关标准的信息。

    请您确认一下 晶须评估的相关事宜
     符合 JESD201? -[是/否]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepan、

    莫里茨今天是商务旅行。 他将回到星期一。

    非常感谢您的耐心。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepan、  

    您是否与 TI 签订了 NDA?  

    我可以根据保密协议与您共享晶须测试数据。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我与现场团队核实并与您分享 NDA。

    您是否需要对以下申请使用现有的 NDA?

      根据 JESD201 评估晶须? -[是/否]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deepan:  

    根据保密协议、我可以向您发送晶须测试数据、这些数据按镀铜、封装类型和引线框合金进行分类。

    我不确定它是否与 JESD201 完全匹配。

    此致


    Moritz