This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6120:访问 TLV320ADCX120 PurePath EVM 模块

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1628260/tlv320adc6120-access-to-tlv320adcx120-purepath-evm-module

部件号: TLV320ADC6120

您好:

我已于 10/3/26 日申请访问 TLV320ADCX120 PurePath EVM 模块、但尚未获得访问权限。 似乎通过论坛是基于页面底部建议的论坛链接的方式。 关于如何加快这一速度的任何提示将是感激的:)。  
EVK 通过 Digikey 订购、只是等待软件进行基准测试。

请审核我的申请。  

非常感谢、
贾斯珀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper:

    很抱歉。 我在我们的系统中找到了您的请求、但它没有出现在我们的队列中、这就是为什么它尚未获得批准。 我之前见过您申请了 PPC3、这是一个正确的流程、结果我在最后帮您解决了问题 我已手动批准您、因此您应该能够在 24 小时内查看 PPC3 中的访问权限(最大值为

    此致、
    Jeff McPherson