This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE5534:可燃性 UL 94 认证

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1628995/ne5534-flamability-ul-94-certification

部件号: NE5534

您好:

我目前正在与 NE5534ADR 和 INA826AID 合作、希望确认它们符合 UL 94 标准。

 

你会不会给我发一份证书?

 

此致、

Bastian Markstädter á lez、Vive-Medtech

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bastian:

    我会为您研究这个问题。 请等待几天的答复。

    此致、
    嘉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bastian:

    请参阅我们的认证和标准页面、了解我们的 UL 94 认证、可 在此处找到

    此致、
    嘉莉