This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5212:TAC5212 时钟系统

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1627820/tac5212-tac5212-clock-system

部件号: TAC5212

问题 1:  

   我的 TAC5212 连接到 ARM 处理器、即主模式下的 I2S 输入/输出。 TAC5212 将在 2 通道 IN 和 OUT 和目标模式(从器件)中工作。 如何监测我纠正 GET BCK 和 LRCK? 我是否需要为内部 moni DSP 进程生成 MCLK?  

 

问题:  

  如何订购 AC-MB 来调试我的 PCB 上的 Tac5212 ? 或者我可以订购通用 I2S 主板吗?  

 

 太棒了!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     PPC3 工具中进行说明。 只有非活动模式才能设置 I2S、目标模式。 或自动模式不是必需的?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    不需要 MCLK(对于这些器件,称为 CCLK)、器件将使用 BCLK 作为 PLL 时钟源。  

    PPC3 用于生成 I2C 命令以对器件进行编程、用户可以在 MCU 中使用这些命令、而不是使用 AC-MB。 AC-MB 只是提供了一种通过 USB 使用 I2C/I2S 对 EVM 进行编程的简单方法。  

    如果您使用标准 BCLK 和 WCLK 速率(例如,具有 16、24 或 32 位深度的 48kHz 采样率)、则可以为时钟使用自动模式。

    如果您有更多问题、请告诉我、如果您有、能否分享您的预期时钟、以便我提供更多帮助。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tks ,我刚从我的 PCB 获得了音频输出,但仍然有一些噪音。 无论如何调试我的 PCB 来轻松设置寄存器? 所以我想问是否可以使用 PPC3 中的任何 I2C 主工具在我的 PCB 上连接器件。 它更有效,不只是更改设置,重新编译,程序 MCU ..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     另一个问题,我没有 EVA 板,我不能得到 tac5212 在线,当我调整一些寄存器,我不能在 i2c/log 窗口中看到注册访问? 这就是为什么我想问如何在线调试我的 PCB ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在此处订购 TAC5212 EVM: https://www.ti.com/tool/TAC5212EVM-K 、它随附 AC-MB。

    要查看 I2C 主器件中的寄存器变化、请点击右上角的绿点、它将变为红色、这意味着它会“记录“您使用 GUI 创建的命令。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Tks ,是的,我得到注册显示,任何 I2C 主应用程序工具的建议?,或唯一的方法来获取 EVM (AC-MB ) 的在线调试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    也许您的 MCU 有一个实时 I2C 工具。 PPC3 中的 I2C 主器件旨在与 AC-MB 搭配使用、它通过 USB 专门与 AC-MB 上的 XMOS 芯片通信。 无法以相同的方式与其他 MCU 配合使用。

    此致、
    Mir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道 i2c 总线不允许使用 2 个主器件。 但当需要快速调试时、我可以停止 MCU 来轮询 i2c、并使用 AC-MB 来控制 PCB 上的芯片? PPC3 是否仅支持 AC-MB 或可用于另一种 I2C 主工具?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    AC-MB 可用于通过 I2C 与任何 I2C 总线进行通信、而不仅仅是与我们的 EVM 进行通信、尽管 AC-MB 具有特定的连接器、可在无需任何额外导线的情况下与 TI TAC5212 EVM 进行通信。 但是、如果您有 AC-MB、则可用于与任何 I2C 器件通信。 这可以使用 PPC3 软件来完成。 PPC3 仅支持 AC-MB 或其他支持 TI XMOS 的 EVM(我们的 AIC310x EVM 也可以使用此软件)。

    此致、
    Mir