This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:I2C 地址是固定的?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3104EVM-K, TAC5212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1628445/tlv320aic3104-i2c-address-is-fixed

器件型号: TLV320AIC3104
主题中讨论的其他部件:TAC5212

TLV320AIC3104 似乎有单个固定 I2C 地址。
这是真的吗? 并且无法配置?

我无法将 2 个 TLV320AIC3104EVM-K 电路板连接到同一条 I2C 总线、对吗?

在其他 TI 编解码器中、它们似乎也有一个固定的 I2C 地址。
所有 TI 编解码器都是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    正确的是、AIC3104 有一个固定的 I2C 地址、它是不可更改的。

    您仍然可以将两个设备连接到同一总线、但它们具有相同的配置

    大多数编解码器都有固定的地址、但我们最近发布了 AIC310x 家族的精神继承者、旗舰是 TAC5212。 这种较新的编解码器系列具有可调的 I2C 地址、并在设计时考虑了多芯片支持。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的信息。