This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5431-Q1:EVM 上的电感器选择

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1628722/tas5431-q1-inductor-selection-on-evm

器件型号: TAS5431-Q1

您好团队:

我的客户想知道为什么 TI 在 EVM 中选择 DBL8087H-220m。

  • 如果客户自行选择电感器、除了电感、DCR 特性、容差电流之外、是否需要关注任何因素?
  • 是否可以通过 2 欧姆扬声器执行? 与 4 Ω 负载相比、他们应该关注什么? 他们认为电流限制越接近、容差电流越大、热发射问题越严重。

此致、

Youhei MIYAOKA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Youhei、

    ompared with 4Ohm load, that theet that are concer? 他们认为电流限制越接近、容差电流增加、热发射问题。
    • 更改负载时的一些关键考虑因素包括: 电流限制(针对 2 Ω 负载提供更大的输出电流)、热管理(更高的电流带来更高的功率耗散)、输出 LC 滤波器设计(2 Ω 负载会改变滤波器的频率响应和阻尼)。

    此致、

    Leo