This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805MEVM:低频放大器具有噪声

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1628781/tas5805mevm-low-frequency-amplifier-has-noise

器件型号: TAS5805MEVM

亲爱的

 客户使用 TAS5805MEVM 调试时发现低频放大器有噪声、以下是从 PPC3 导出的配置文件、请帮助了解问题所在。  

configration.docx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    根据该配置、AGL 设置为正常设置。 但不建议进行 DRC 的某种设置。

    最好将混频器增益固定为 1、如果您仍想更改不同频带的增益、可以使用高级设置、并在相应区域的偏移部分中填充增益。

    但这可能仍然不是产生噪声的根本原因。 您能澄清一下噪音的细节吗? 噪声在哪一级别和哪种级别? 同时、WANK 提供了 PVDD 电平和扬声器信息(负载/类型/功率等)

    BR、

    Wenbin