This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:TAS2563 - SmartAmp 保护算法的工厂校准 (FCT) 要求

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1628740/tas2563-tas2563---factory-calibration-fct-requirement-for-smartamp-protection-algorithm

器件型号: TAS2563

尊敬的团队:

我们将使用 TAS2563、并在大规模生产产品中利用其 EQ、DRC 和保护算法功能。

关于工厂校准 (FCT):
1.正常操作 SmartAmp 扬声器保护算法是否必须使用 FCT?
2.如果我们保守地配置保护参数(根据标称扬声器规格设定安全裕度),是否可以跳过 FCT ?
 3.如果跳过 FCT、与校准后的配置相比、我们预计保护精度会下降什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hitoki Ishikawa、

    建议使用 FCT、几乎所有产品中都使用了 FCT。 但有项目没有使用。  在这些项目中、扬声器根本不会出现散热问题(输出低或扬声器非常强)  

    但是、如果您仍想避免使用 FCT、一种建议是可以将最关键的 Re 值用于 全部 扬声器。 就像、扬声器扭矩是 8 欧姆的 10%、那么最小值可以是 7.2。  可以将该值用作默认 Re 值。  

    在这种情况下、 具有 8 欧姆负载的普通扬声器将降低约 10% dT、而阻抗为 8.8 欧姆的最大扬声器将在约 20% dT 下灰度。

    BR、

    Wenbin