This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5301-Q1:ADC 和 DAC 的分辨率

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5301-Q1, ADS1015-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1629720/tac5301-q1-resolution-of-adc-and-dac

器件型号: TAC5301-Q1
“主题中讨论的其他器件: ADS1015-Q1

您好的团队、

TAC5301-Q1 中 ADC 和 DAC 的分辨率是多少?

例如、ADS1015-Q1 的分辨率为 12 位。

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    TAC5301-Q1 可支持 16、20、24 和 32 位分辨率。 这可在软件中通过 PASI_CFG0 寄存器 0x1A 进行配置。

    此致、

    Garret

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    我认为这不是软件可配置的参数。

    我在问 ADC 分辨率 、而不是 TDM 位长度。

    请注意、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Garret:

    另外、请告诉我 DAC 的分辨率。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    是的,我理解您的要求 — 理论分辨率是数据长度。

    如果您想了解有效分辨率、可以计算出受噪声限制的有效位数 (ENOB):

    ENOB =(SNR - 1.76)/6.02  

    ADC ENOB =(101 - 1.76)/ 6.02 = 16-17 位

    DAC ENOB =(110 - 1.76)/ 6.02 =~18 位。

    如果使用 16 位字长、分辨率限制为 16 位、否则可以达到上述数字。

    此致、

    Garret