This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6754-Q1:请查看 TAS6754-Q1 的原理图

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6754-Q1, TAS67524-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1627066/tas6754-q1-please-review-the-schematic-of-tas6754-q1

器件型号: TAS6754-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAS67524-Q1

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TAS6754-Q1 制作了原理图。 您能回顾一下原理图吗?

TAS6754-Q1_sch1.pdf 

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    感谢您的提问! 此项目面向哪个客户? 此项目的 EE 是什么?

    对于新设计、TI 建议使用 TAS677524-Q1 而不是 TAS6754-Q1、该 TAS6754-Q1 可与 TAS6754-Q1 引脚相连、从而具有更低的空闲电流和功率耗散。  

    此致、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leo:

    很抱歉晚才回复。

    这是汽车的 AVN(音频/视频/导航)项目。

    我知道 TAS67524-Q1 是较新的推荐器件。 那么该原理图仍然对 TAS67524-Q1 有效、没有问题?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    原理图通常看起来很好。 只需注意几点。

    1. 输出 RC 太小 (330pF)、请增大、因为这样可提供最小的阻尼。
    2. 请确保为 SCL 和 SDA 引脚放置了正确的上拉电阻器
    3. 请注意、STBY 和 PD 引脚都有内部下拉电阻、FAULT 有一个连接到 VDD 的内部上拉电阻

    此致、

    Leo