This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:用于音频播放和录制的寄存器设置

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1630794/tlv320aic3106-register-settings-for-audio-play-and-record

器件型号: TLV320AIC3106

尊敬的团队:

我们正在处理 TLV320AIC3106 EVM 并将 I2S 和 i2c 信号连接到外部应用处理器。
请分享用于启用 HP_OUT、MIC、LINE_IN 和 LINE_OUT 的寄存器设置详细信息或 AMixer 设置

此外、当我们将 12.28MHz 的外部 MCLK 连接到音频编解码器时、编解码器行为异常、我们无法通过 i2c 读取/写入编解码器。

请就此提供指导。

此致、
Nikhil K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikhil、

    建议您下载 AIC310x GUI 软件: https://www.ti.com/tool/download/SLAC249

    使用此软件、您可以为所选的任何配置生成脚本。

    在 MCLK 中、您是否还提供了 BCLK 和 WCLK? 还是只提供 MCLK? 此外、如果您提供任何外部时钟、请确保开关 S0 设置为“off",“,以便、以便可以使用外部 ASI、并且不会与通过 USB 生成的板载时钟战斗。

    此致、
    Mir