This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:当我们没有't use channel 5&6 时、我们可以 NC IN5M/P、IN6M/P 吗?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1631286/pcm6260-q1-can-we-nc-in5m-p-in6m-p-when-we-don-t-use-channel-5-6

器件型号: PCM6260-Q1

您好的团队、

对于 PCM6260、当我们不使用通道 5 和 6 时、可以 NC IN5M/P、IN6M/P 吗? 谢谢!

BR

Jiawei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiawei、

    从技术上讲、您可以将  它们保持悬空、但对于模拟输入、建议通过电容器将它们接地 、以 减少耦合到器件中的有害噪声。  

    此致、

    Arash