This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62D-Q1:请提供下载 OpenSSL 二进制文件而不是音频 SDK 用户指南中的源代码的链接

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1628506/am62d-q1-please-supply-links-to-download-openssl-binary-rather-than-source-code-in-audio-sdk-users-guide

器件型号: AM62D-Q1

awe_sdk_am62dx_11_02_23_10/docs/Audio Sdk_Users_Guide

awe_sdk_am275x_11_02_23_10\docs\Audio Sdk_Users_Guide

两者都包含:

——

获取 OpenSSL 的链接:

  • 用于生成映像的 OpenSSL
    • 下载并安装 OpenSSL
    • 更新 OpenSSL bin 文件夹的路径

——

该链接将您转至 OpenSSL 的源代码、但此处没有二进制文件。

建议使用此选项(无论如何都适用于 Windows):

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、
    感谢您指出这一点。 我会将信息传递给团队。

    谢谢、
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、
    我为团队提出了一个 JIRA 来解决这个问题 (SITSW-11301)。

    谢谢、
    Shreyansh