This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01589:与 TMS320C5517 以太网兼容的 SoC/DSP

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C5517, TIDA-01589

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1631733/tida-01589-ethernet-compatible-soc-dsp-with-tms320c5517

器件型号: TIDA-01589
主题 TMS320C5517 中讨论的其他器件

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在设计中使用 TMS320C5517(参考:TIDA-01589)、并且需要以太网连接才能流式传输处理的数据。

我们希望您提供以下方面的指导:

  1. 一个与 TMS320C5517 功能相似但与一起的 DSP 或 SoC 集成以太网 MAC
  2. 或者、推荐的 TI 处理器/SoC 可与 TMS320C5517 连接(通过 McASP/I2S/并行)并通过以太网传输数据

请提出合适的 TI 解决方案以及参考设计(如果有)。

此致、

Shankar